This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:FAULTZ 引脚是否为开漏类型?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1362568/tpa3131d2-faultz-pin-is-open-drain-type

器件型号:TPA3131D2

您好!

我正在阅读 TPA3131D2扬声器放大器数据表。

FAULTZ 引脚是否为开漏类型?

请查看数据表第6.3章。 它将 Rpull-up=100k 欧姆。

和 EVM 板原理图、如果我安装 JP3跳线、以启用故障自动恢复功能(将 FAULTZ 直接连接至 SDZ 引脚)

然后我按下 S1按钮开关、将 SDZ 和 FAULTZ 连接到 GND。 如果 FAULTZ 输出为开漏类型、则这样做是安全的。

否则、如果 FAULTZ 是推挽式、它输出高电平、但我 连接到 GND。 这会损坏此引脚。

如果 FAULTZ 为开漏型、我可以使用 MCU 来控制 SDZ 引脚、从而防止噼啪声。

因为我需要启用短路和热保护自动恢复功能。

我需要将 SDZ 直接连接到 FAULTZ 引脚。

如果 FAULTZ 为开漏型、我可以通过 MCU 将 SDZ 引脚和 FAULTZ 引脚连接到 GND (将 MCU 3.3V 连接到放大器 PVCC 电平转换器)

此致、

哈利·王

2024/5/16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利

     FAULTZ 引脚为开漏引脚。 使用时没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    此致、

    哈利·王