This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820-Q1:PCM1820-Q1

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1820-Q1, PCM1821-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1362543/pcm1820-q1-pcm1820-q1

器件型号:PCM1820-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1821-Q1

迪亚尔斯、

我正在选取最佳 ADC、其目标规格如下所示  

     -。 2通道模拟输入高达2Vrms 单端线路输入和差分线路输入

-。 硬件控制

-。 主器件模式  

-。 I2S 和 TDM 输出选择  

-。 最佳动态范围性能 ADC

当我在 TI 网站中对其进行服务时、PCM1820-Q1适用、但非单端输入除外  

我想检查几件事;

 -。 PCM1820-Q1无法真正支持单端输入?

 -。 PCM1821-Q1与 PCM1820-Q1的动态范围相比下降7dB。 如果是,是否没有问题?

 -。  有没有任何器件可用于管理 PCM1820-Q1的性能和 我的要求?

非常感谢您及时提供反馈  

谢谢

此致、

杰登