This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:有关增益限制器电平的问题

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1362178/tpa2016d2-question-about-the-gain-limiter-level

器件型号:TPA2016D2

尊敬的 TI 工程师:

我们对 TPA2016D2调试工具中的增益限制器电平有一些疑问。 我们想知道 该限制器在 PA 中的原理是什么? 是动态增益控制(大信号动态降低增益、小信号正常放大)、还是在超过此阈值时直接切断。 在调试过程中,我们发现当输入信号过大时,可能会出现噪声。

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您可以参阅数据表第9.3.4.2节: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2016d2.pd#page=15&zoom=100,0824

    是否仅在使用限制器时才出现噪声? 或噪声是您需要启用限制器的原因?
    您应确保设置限制器、使最大电平低于电源电压以避免削波、同时低于扬声器的额定功率、以便它不会因偏移而出现物理削波。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    是否仅在使用限制器时才出现噪声? 或者噪声是需要启用限制器的原因吗?

    我们计划使用限制器将功率限制在一定范围内、但在测试过程中会发现噪声。  当我们尝试进一步降低限制器时、发现噪声更明显。 那么、 我们想问 限制器的原理是什么?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    明白、我要首先进行无压缩(1:1)和0dB 增益的测试、然后应用限制器、再应用增益。 在最后添加压缩、确保不会影响其他测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师