This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:使用 SDZ 引脚作为静音功能、以尽可能降低功耗

Guru**** 2585455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1363097/tpa3118d2-use-sdz-pin-as-mute-function-to-keep-power-consumption-as-low-as-possible

器件型号:TPA3118D2

您好!

我正在设计一种使用 TPA3118D2作为立体声放大器的扬声器。 当我将 MUTE 拉低时、但 SDZ 保持高电平、IC 仍会消耗80mA。 该数字对我的系统很重要。 因此、我想知道如果我们使用 SDZ 引脚实现控制静音、是否有任何缺点或需要注意的事项。 我使用了一根导线在正常运行期间将 SDZ 引脚短接至 GND、并且它会正常静音(而 MUTE 引脚仍为高电平)。 我不知道 如果我这么做几 次、它对 IC 是否有害。 我计划始终将 MUTE 引脚保持为高电平、并改用 MCU 的 MUTE GPIO 控制来控制 SDZ 引脚。 我的 SDZ 和 FAULTZ 短接在一起、两者都通过100K 电阻上拉至 VCC。

此致、

桑德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xander:

    我们通常建议在器件处于活动状态时静音和取消静音、如果器件始终处于取消静音状态而您只是切换关断状态、那么您可能会注意到启动时会出现喀哒声和噼啪声。

    此致、
    路易斯