This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6421Q1EVM:FS = 96kHz 时的评估板时钟故障

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6421Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1363436/tas6421q1evm-eval-board-clock-fault-w-fs-96khz

器件型号:TAS6421Q1EVM

尝试 在输入采样频率=96kHz 时操作 TAS6421Q1EVM 会导致时钟故障。

然而、44.1和48kHs 采样率无问题。

 使用 REW 软件(https://www.roomeqwizard.com/features.html)为不同的信号频率和采样率生成音频测试文件。

所选的输入数据格式为 I2S。

用于播放 音频的 Windows 媒体播放器。

已针对输入采样频率调整 SAP 寄存器。

已确保还支持数据表表表"输出开关频率选项"中所述的 PWM 频率。

使用值介于5到10欧姆之间的简单电阻负载。

是否需要将任何其他 TAS6421寄存器配置为96kHz?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jarrod

     对于寄存器、需要设置0x03以选择96KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I 使用 PurePath 控制台寄存器映射将(SAP 控制)寄存器0x03设置为0x84以选择96kHz。

    将寄存器0x03更改为0x84会产生时钟错误。

    作为单独的测试、我将寄存器0x03更改为0x44以验证在48kHz 下的工作频率。  

    寄存器0x03更改为0x44适用于48kHz 文件。

    寄存器0x03是否是以96kHz 频率运行时所需更改的唯一器件?

    谢谢。

    雅罗德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarrod、

    您在什么 PCB 上测试此器件?  您是否在使用 EVM?  您是否有自己的 PCB?  我将在一个将 I2S 信号直接注入 TAS6421的 EVM 上测试此情况。  我将使用 PPC3通过 I2C 控制 EVM。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg

    我使用评估板 TAS6421Q1EVM。

    更新>> TI 音频器件的 Windows 设置设置为44.1kHz。  

    更改为96kHz 解决了这个问题。

    感谢你能抽出时间。   此致、

    雅罗德