This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:MCKI 要求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1363473/pcm4222-mcki-requirements

器件型号:PCM4222

您好、PCM4222是否要求 MCKI 具有50%的占空比? 还是边沿触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了所述的最大频率外、MCLK 时钟没有特殊的时序要求。 通常、只要最小高电平或低电平周期高于最大支持频率的50%、占空比就应保持在时钟周期的45-55%左右。  

    无论选择何种格式、音频数据始终在 BCK 时钟下降沿从端口随时钟输出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 在这种情况下使用 MBM 输出模式、因此我们需要考虑 MOD1至 MOD6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 MBM 模式下、MODx 输出在 MCLK 的下降沿定时。  

    此致、