This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:需要适用于 PCM6260-Q1的 Linux 驱动程序和集成文档

Guru**** 2448090 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1361833/pcm6260-q1-need-linux-driver-and-integration-document-for-pcm6260-q1

器件型号:PCM6260-Q1

您好、团队成员:

我们将 PCM6260-Q1用于麦克风、之前消息中提供的链接没有下载链接、请为我们提供用于下载 Linux 驱动程序和集成文档的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    Linux 驱动程序位于产品页面中、单击"下载选项"。 请参见下图:

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff McPherson、

    我们将检查并更新集成状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我们无法下载 " Linux 音频指南文档"中提到的附件 BBB 补丁、因为我分享了屏幕截图。

    由于这个补丁、我们无法获得 pcm620.00.c 和.h、也可与我们分享这些补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    我已将该请求单移至我们的软件团队来为您提供帮助。 他们会很快跟进。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 pcmdevice 驱动程序代码更改为 Linux 社区、同时支持 pcm6260

    pcm6240.c«codecs«soc«声音- kernel/git/next/linux-next.git - Linux-下一个集成测试树

    pcm6240.h«编解码器«soc«声音- kernel/git/next/linux-next.git - Linux-下一个集成测试树

    至于 BBB-patch、BBB 平台没有只用于代码的配置文件。 如果您的平台不是 BBB、则无法在平台上使用。

    还有一点,请与您分享平台信息和平台。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是 NVIDIA ORIN nano SOM 和我们的定制载波板。

    Linux 版本5.15.136。

    我们遇到了该编译问题、

     CC [M] sound/soci soc codecs/pcm6240.o
    sound/45V soc codecs/pcm6240.c:2047:23:错误:‘reGCACHE_maple’undeclared here (not in a function);您的意思是‘reGCACHE_none’?
     2047 |        .cache_type = REGCACHE_maple、
         |                      ^~~~~~~~~~~~~~
         |                      REGCACHE_NONE
    make[4]:***[scripts/Makefile.build:295: sound/soci soc decs/pcm6240.o]错误1
    make[3]:***[scripts/Makefile.build:559: sound/second/codecs] soc 错误2
    make[2]:***[scripts/Makefile.build:559: sound/second] soc 错误2
    make[1]:***[Makefile:1912: sound]错误2
    Make[1]:***正在等待未完成的作业...
    make:***[Makefile:34: kernel]错误2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在尝试编译整个 pcdmdevices 文件夹时出现了这个错误、

    cc sound/soci soc codecs/pcmdevice/pcmdevice-core.o
    sound/45V soc codecs/pcmdevice/pcmdevice-core.c: in function‘pcmdevice_codec_probe ':
    sound/45V soc codecs/pcmdevice/pcmdevice-core.c:1223:17: error:‘fw_action_hotplug’undeclared (first use in this function)
    1223 | fw_action_hotplug
    |^~~~~~~~~~~~~~~~~
    sound/45V soc codecs/pcmdevice/pcmdevice-core.c:1223:17:注:对于出现在中的每个功能,每个未声明的标识符只报告一次
    sound/45V soc codecs/pcmdevice/pcmdevice-core.c:
    sound/45V soc codecs/pcmdevice/pcmdevice-core.c:1446:18: error:‘Struct snd_soc_di_di_di_da_driver’没有名为‘symmetric_rates’的成员;您是指‘symmetric_rate’吗?
    1446 |.symmetxy_rates = 1、
    |^~~~~~~~~~~~~~~
    |对称速率
    sound/45V soc‘‘/pcmdevice/pcmdevice-core.c:1446:36:警告:初始化 const struct snd_soc_cdai_ops *'从' int '使指针自整数而无转换[-Wint-conversion]
    1446 |.symmetxy_rates = 1、
    |^
    sound/45V soc codecs/pcmdevice/pcmdevice-core.c:1446:36: note:(near initialization for‘pcmdevice_da_driver[0].cops’)
    make[5]:***[scripts/Makefile.build:295: sound/soci soc decs/pcmdevice/pcmdevice-core.o]错误1
    make[5]:***正在等待未完成的作业...
    cc sound/socondics/pcmdevice/pcmdevice-rw.o soc
    cc/svcrcodecs/pcmdevice/pcmdevice-ops.o soc
    make[4]:***[scripts/Makefile.build:559: sound/soci soc decs/pcmdevice]错误2
    make[3]:***[scripts/Makefile.build:559: sound/second/codecs] soc 错误2
    make[2]:***[scripts/Makefile.build:559: sound/second] soc 错误2
    make[1]:***[Makefile:1912: sound]错误2
    Make[1]:***正在等待未完成的作业...
    make:***[Makefile:32: kernel]错误2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 API 和6.5会员替换为5.15会员。

    示例是 tas256xsw-android/tas2563-android-driver - Android 平台上用于 TAS256x 的软件- TAS2563 Android 驱动程序(TI.com)