This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122EVM-U:示例代码

Guru**** 2446350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1358374/pcm5122evm-u-sample-code

器件型号:PCM5122EVM-U

您好!

我的客户正在测试 PCM5122EVM 并需要调整增益设置值、我是否知道是否有 CodecControl 软件的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    附件是一个具有多个示例代码的文件夹。  

    此致、

    阿拉什

    e2e.ti.com/.../PCM5xxx_5F00_sample-codes.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户无法从您的共享文件中找到有关增益设置的示例代码、您能帮忙分享吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    Arash 今天不在办公室、明天会再来回答您的问题。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    6个示例代码旨在帮助任何用户快速启动、用户应  在提供的任何示例文件中添加或修改所需的寄存器。  

    数据表第 8.3.5.4节"数字音量控制"中详细介绍了用于更改增益的寄存器。 根据寄存器列表、用户可以使用以下寄存器写入/修改增益设置。   

    第0页、电阻器61、D (7:0)用于 L-ch、寄存器62、D (7:0)用于 R-ch.

    表29. 数字音量控制设置  以 dB 为单位列出了数字值与实际增益。  

    此外、8.3.5.5模拟增益控制可以在2Vrms FS (0dB)或1Vrms FS (–6dB)之间选择模拟增益控制。 增益通过页1寄存器2 D4 (L-ch)/D0 (R-ch)进行控制。   更多详细信息、请参见表122。 页1/寄存器2  

    此致、

    阿拉什