This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM833:電源間の抵抗値低下 μ A

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1362947/lm833

器件型号:LM833

我将±15V 输入电源、但由于电源之间的电阻值变低的现象、电源会发生故障。
外围电路没有问题、只有 IC 损坏。
我曾尝试将噪声(周期:16ms、脉冲宽度:1uS、振幅:100V 至4.1kV、-100V 至-4.1kV)引入电源线路、但没有以同样的方式出现故障。
故障的原因可能是什么?
(抱歉、此论坛不适合提出此问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、中川寿吾、

    是否有输入端直接接地? 如果存在、请确保在上电或断电期间、+15V 永远不是负电压、-15V 永远不是正电压。

    有多少样本显示低电阻、有多少样本按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认会延迟。
    我在上电后检查了波形、但正负电压不是反转、而是相反地上升了。
    我没有低电阻的样本、但 Vcc-和 OUT2有两个低电阻的样本。
    我有一个可以正常工作的样本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUT2信号是否到达连接器? 连接器可能会引入 ESD 和 EOS。  

    3个样片;此应用是新设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUT2通过100Ω 电阻器连接到连接器。
    ±15V 也连接到连接器。
    该设计从2016年开始生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shougo、

    如果损坏的样本是现场返回的、我会怀疑100欧姆阻抗不足以防止现场发生任何会导致静电放电或电气过载的情况。  

    可能有人触摸连接器、拔下或插入连接器以及 连接不良/间歇性故障。 如果上电、这些情况会更糟、但断电后仍可能造成损坏。

    如果在工厂发生故障、请检查测试设置和程序。