This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6421Q1EVM:96ksps 速率和输入信号>39kHz 时的输出失真

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1364574/tas6421q1evm-output-distortion-w-96ksps-rate-and-input-signal-39khz

器件型号:TAS6421Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6511-Q1

您好!

我尝试使用 TAS6421使用96kHz 采样率将40kHz 正弦放大。

测试时、信号输出似乎 相当不稳定/失真。

可能 我配置的内容不正确?

作为一项单独的测试、我 使用44.1kHz 采样率输入21kHz 正弦并获得类似的结果。

如何配置放大器以在96kHz 采样率下通过40kHz 正弦?

此外、是否有数据显示通过此放大器的频率为40kHz?

谢谢!

雅罗德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarrod、

    您使用什么来生成信号?  是否可以限制源电流?  我将在我们的工作台上对此进行验证。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg

    使用每个 roomeqwizard.com 的 Audacity 和(2) REW 信号发生器软件来生成信号。

    附加了用 REW 创建的示例波形文件。

    e2e.ti.com/.../Sine_5F00_40000_5F00_0_5F00_dBFS_5F00_96k_5F00_Float_5F00_REW.wav

    文件通过 PC (具有编解码器 Realtek ALC892)播放、并在示波器上观察到。

    另外、使用 LabVIEW 对文件进行了分析、以生成 FFT、从而验证40kHz 信号。

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    雅罗德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarrod、

    我能够重现您的40K 信号。  我用新器件尝试过、结果成功。  您的负载需要多大的功率?  新器件为 TAS6511-Q1。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg

    感谢您对此进行研究。  我需要~ 40W、并且只需要一个通道。

    我乐于接受对其他器件的建议、所以很高兴知道 TAS6511-Q1能够提供该功能。  希望它很快就会上市。

    我选择评估 TAS6421是因为它可用、而 TAS6511不 。

    也许 TAS6421不是  我40kHz 40W 应用的最佳选择、因为它似乎不适合它。

    此致、

    雅罗德