This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780EVM:外部开发套件中的 TDM、了解 I-sense 值的帮助

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780EVM, TAS2780, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1359302/tas2780evm-tdm-from-external-development-kit-help-on-understanding-i-sense-values

器件型号:TAS2780EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2780PUREPATHCONSOLE

您好、音频放大器团队:

我有一个关于如何解读 SDOUT 数据的问题。 我的团队正在使用具有 PurePathConsole 的 TAS2780EVM 来通过 I2C 配置 TAS2780EVM、但已开始使用外部开发套件将音频数据流式传输到 TAS2780EVM。 我的团队还设置了开发套件以便读回 SDOUT 数据。 在 PurePathconsole 中、现在仅针对 I-sense 数据配置了 TAS2780。 这是我们在设置中使用的 PPC3文件。

在初始测试中、我们从输出端子中移除了扬声器、以期望 SDOUT 报告0A。 通常、我们看到的读数为0x0010 - 0x00F9、但我们也获得0xFF00读数。 我想确认读数0x000 = 0A 且0xFFFF = 5A、每个 LSB 约为77uA? 此外、断开扬声器后、我们应该期望读取哪种类型的读数?  

我们的当前设置只允许我们读取/记录第一个 SDOUT 测量值。 我们是否可以预计第一次测量的数据不准确、如果我们读取接下来的几次测量值、我们将看到测量值接近0A?

谢谢!

凯斯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kessler:  

    I-sense 中存在一些固有的非线性和噪声。 我们当然不希望在扬声器断开连接时数据为0x0000。  0x0010 - 0x00F9似乎合理。 我现在正在旅行,我可以检查这在星期一为你.

    不过、0xFF00似乎不正确。

    Unknown 说:
    0x000 = 0A 和0xFFFF = 5A、且每个 LSB 约为77uA?

    是的、正确。

    Unknown 说:
    我们当前的设置只允许我们读取/记录第一个 SDOUT 测量值

    这次第一次测量的值是0xFF00吗? 该首次测量是否是在器件上电后立即从 SDOUT 发送的第一个样本? 我不确定这是否可能是由于器件上电而导致的一些错误测量结果。 您无法在短时间内记录 I-sense 数据?

    请分享何时测量0xFF00的任何详细信息-我会为您进行检查。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我想跟进、并告知您、一旦我们在上电后读取更多 SDOUT 流、我们就能够解决读数问题。  

    谢谢。

    凯斯勒