This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:记录路径中的嘶嘶声噪声

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365405/tlv320aic34-hiss-noise-in-recording-path

器件型号:TLV320AIC34
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我使用 AM5728处理器和 tlv320aic34音频编解码器。 音频输入部分的架构如下所示:

使用的差分放大器 AD8231具有单位增益。 MAX9814是用于 MIC 输入的前置放大器。 当我们使用 arecord (alsamixer 控件)录制音频时、我们将获得恒定的嘶嘶声。 当音频从处理器中发出时、我们需要一种解决方案来抑制这种噪声。

如何在音频编解码器(德州仪器(TI) TLV320AIC34)中检测和抑制噪声?

最终应用是 VoIP 电话。

此致、

维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    嘶嘶声噪音几乎肯定是由于信号中增益过大和/或 SNR 不良所造成的。 您无法"检测并抑制"此噪声。 您从编解码器中获得的空闲噪声级别是多少?

    包含 AD8231、MAX9814和 AIC34具有三个增益级。 即使是0dB、每个阶段也会引入噪声。 为什么在 AIC34之外需要两个放大器? AIC34具有内部前置放大器、专用于减少外部前置放大器的需求。

    此致、
    J·麦克弗森