This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:使用 TPA6211A1的设计问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365522/tpa6211a1-the-question-of-design-using-tpa6211a1

器件型号:TPA6211A1

尊敬的 TI:

该应用使用 TPA6211A1。
扬声器电阻为16欧姆。
如果在 Vo+/Vo-和扬声器之间添加10uF 电容器。


音质将会变差。
没有低音,有高音调。

电容 ESR 的根本原因是什么?
您能提供任何建议吗?
请参阅输入和输出信号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rence:

    电容器与扬声器 R 滤波器一同构成一个高通滤波器、从而影响低频响应。
    至于高俯仰噪声、这可能是由于放大器的容性负载而导致的一些振荡。

    TPA6211A1是一款差分输出放大器、因此由于差分连接、应取消扬声器上的任何直流失调电压。 首先不应需要/放置串联耦合电容器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师