This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:如何偏置差动输出信号

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1364397/tpa3110d2-how-to-bias-differential-output-signal

器件型号:TPA3110D2

我们一直使用此电路通过12V 直流电源偏置输出信号、但这一电路用于单端信号、而 TPA 输出为差分信号。

提出这个问题的原因是、我们需要使用单个直流源进行偏置、同时保持输出差分信号分离。 我们不希望使用直流/直流电源转换器进行接地隔离、因为这样做会向系统中引入更多噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tran

    我不完全了解需要此直流偏置来偏置输出信号的原因?

    来防止噼啪噪声或保护扬声器?

    或者您只是将其用于不同的目的吗? 不是用于音频输出?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    它用于操作  需要 9V-15V 直流电压以正确定位其隔膜的压电式扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tran

    很抱歉、我们没有此类应用。

    我们也没有这方面的经验。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。