This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:在反相加法模式下使用 TPA3138。

Guru**** 2400285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1364756/tpa3138d2-using-the-tpa3138-in-inverting-summing-mode

器件型号:TPA3138D2

大家好、

你好。 我是代表客户发布此查询的。

您好、在反相加法模式中可以使用 TPA3138、该器件使用 Rin-引脚代替 Rin+作为信号输入吗? 我希望能够独立混合两个通道、其中一个通道的断开不影响另一个通道的增益、因此我想在 TPA 的负输入端使用两对串联 RC、就像任何运算放大器一样使用两对 RC 并利用虚拟接地特性。

感谢你的帮助。

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin

    Unknown 说:
    是否可以在反相求和模式下使用 TPA3138、使用 Rin-引脚代替 Rin+作为信号输入? [/报价]

    应该是可能的。