This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255

Guru**** 2384280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357208/tpa3255-tpa3255

器件型号:TPA3255

请针对我的要求提出解决方案

1) 1)我将生成一个频率范围为200Hz 到15KHz 的音调、可以是正弦波或方波、我要将其馈送到增益可变的功率放大器。

2)我对功率放大器的功率要求是48V 到200V,所需的最大电流在5A 到10A 范围内,最大功率要求是1000W

我需要一个能够改变增益的功率放大器、而且我应该能够改变该功率放大器的输出电平。

请为我的应用推荐 TI 解决方案或推荐器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、功率放大器的输出会连接到压电材料上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumeet 您好!

    我们没有 可支持200V 输出的音频放大器、TPA3255可支持高达 53.5V PVDD 和600W 单声道输出。 任何输出电平变化都需要通过控制输入信号来达到不同的功率级别来处理。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您能告诉我通过控制输入信号电平来控制输出功率电平的方法吗、这将对您非常有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sumeet

     我想问一下您的系统的输入信号是什么吗? 如果您可以使输入信号变小、那么输出就会变小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号将是+/-5V 信号、我的另一个问题是、我使用的不是扬声器、而是高阻抗压电材料作为声音传感器、您能建议 TPA 单声道输出和压电传感器之间适当的阻抗匹配吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumeet 您好!

    对于与压电传感器进行阻抗匹配、我们没有任何具体的指导、因为这不是我们器件的典型应用。 我们在数据表中提供了器件输出阻抗、但需要在您身边进行匹配网络设计。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您能帮助我将功率放大器输出与压电传感器进行匹配吗?这将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumeet 您好!

    这是一个您需要确定的系统级设计问题。

    我们为更适合压电式应用的放大器提供了一些指导、

    LC 滤波器选择建议原则如下所示

    1.确保共振> 25kHz 以避免过流和峰值电压保护。 电感器的最大电感受限于 fResonance > 25kHz。  fResonance =1/(2×π×(L×(C+2^CM压 电))× 0.5)

    2.较大的电感意味着较大的 DCR (更好的稳定性)和较小的启动/纹波电流。

    3.电感器越大、 fResonance 越小、环路增益裕量越大、稳定性越好。

    4.一些拐角注意事项:

    •电感器型号和 DCR 型号。 建议保持在+/-10%范围内、确保 谐振> 25kHz。

    •确保电感器的 DCR 大于25 mΩ。 •压电式扬声器的电容变化。 此外、确保 谐振> 25kHz

    此致、
    路易斯