This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:布局审查

Guru**** 2446480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1364965/pcm6360-q1-layout-review

器件型号:PCM6360-Q1

e2e.ti.com/.../MIC_5F00_ADC_5F00_6360_5F00_TI.pdf

大家好、

请帮我回顾一下我们客户的布局。 谢谢!

此致、

班吉龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bengi。

    • AREG 电容器应为10uF 和100nF
    • 未使用的模拟输入(IN6)应具有连接到 GND 的0.47uF 电容器
    • 为了实现适当的充电时间、MICBIAS 的输出端只需要一个1uF 和100nF 电容。 铁氧体磁珠可以

    原理图的其余部分看起来没有问题。

    此致、