This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:连接至耳机的输出波形表现出失真、而连接至具有相同阻抗的电阻时、波形表现正常。

Guru**** 2447090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365443/lm4950-the-waveform-of-the-output-connected-to-the-headphones-shows-distortion-while-the-waveform-is-fine-when-connected-to-a-resistor-with-the-same-impedance

器件型号:LM4950

您好!

这是我根据 LM4950设计的原理图和 PCB 布局。

我使用跳线电容选择输出连接到电阻 R14还是耳机。 我的耳机是阻抗为10欧姆的 TDH39。

当我将跳线电容器连接到电阻器时、输出信号是正常的:

但是、当连接到耳机时、波形变得非常奇怪:

我的耳机未损坏。 什么可能导致此问题、我应该如何解决?

原理图中的电阻 R12和 R13是分压器、用于降低耳机的背景噪声。 即使我移除 R12和 R13并将输出端直接连接到耳机或电阻器 R14、波形仍然不变:耳机出现失真、但电阻器上正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我将使用的直流电源和信号发生器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 集武市

    您能否尝试添加一个与反馈电阻器 R5和 R6并联的电容器? 也许耳机电缆的电容太大、导致放大器开始振荡。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否使用电容器替换 R12和 R13? 我需要多大尺寸的电容器

    此致、
    -刘继武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 集武市

    为什么用电容器替换这些电阻器? 这是我建议的吗? 我认为这些电阻器没有与 R5和 R6并联。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师