This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:原理图审阅

Guru**** 2501735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365209/pcm5102a-schematic-review

器件型号:PCM5102A

尊敬的 TI 专家:

使用此原理图、我很难从 PCB 获得音频。 您能看到它明显有问题吗?

此致、

约赫姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jochem , 我将在星期四下午结束前回顾它。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图中看不到任何错误。 需要检查的几件事;

    确保 LDO 和 VNEG 正常工作。 检查这些引脚上的电压。 如果所有电源在引脚上都正确读取、则请注意您的 CLKS、因为该问题通常是由 CLKS/数据线导致的。

    请向我发送3线 I2S 信号示波器的屏幕截图。  您需要确保设备采用的是 I2S 格式,如图14所示。 数据表中的 I2S 音频数据格式。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    非常感谢您的快速帮助。 我们使用可正常工作的同一芯片来提供现成的解决方案。 因此、它必须是我们的 PCB。 您的回应让我焊接了一个新的,并密切测量您提到的点.

    LDOO 为1.8V、而 VNEG 为0V。 电荷泵也不工作。 然后我在 PCB 文档(而不是您查看的原理图)中发现了一个错误。 CPVDD 没有提供3.3V 电压、而原理图指出应该提供3.3V 电压。

    因此、我 在 Autodesk 论坛上打开了一个问题。  

    再次感谢。 此致、

    约赫姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 我很高兴您能使它正常工作。 谢谢您告诉我。

    此致、

    阿拉什