This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33078:MC33078DR 性能问题。

Guru**** 2447680 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1362945/mc33078-mc33078dr-performance-problem

部件号:MC33078

你好!

您能帮助确认运算放大器的输出端口是否配备了 TVS

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、  

    MC33078在输出端具有内部 ESD 保护二极管、但这些二极管不是 TVS 二极管。 有关 TVS 二极管等外部保护方法的更多信息、请观看我们有关过载保护的视频系列: https://ti.com/video/4080379002001

    MC33078的输出保护是否存在某种原因?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    输入端口保护怎么样?

    输入端口有一个连接到电源轨的钳位二极管、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    这是两个输入上的钳位吗? 您能否提供一个示意图来说明具体意思?  

    另外、您能否说明一下您发现 MC33078存在哪些性能问题?  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    我们已在下图中描述了相应的问题、请帮助确认
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、  

    您能展示一下 U2A 和 U2B 的输出是什么吗? 上电序列期间的 Vin 波形是什么时候? 是否会在第一次短暂的 VCC 增大时发生?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示、CH1是指 IN1+、CH2是指 IN1-、ch3是指 In2+、CH4是指 U2在上电序列期间的 IN2-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongyao、  

    为了澄清一点、我要求提供此处的输出引脚波形:  

    那么什么是 U1?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电序列期间 U1B 和 U2B 的输出波形如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongyao、  

    感谢您提供更多信息。  

    建议在这里添加一个电阻器、以便不会超过绝对最大值的电流限制。 正输入引脚可以接地、但建议也添加一个电阻器、以防止接地弹跳问题并减少偏移误差。  

    显示差分输入的电流波形不会损坏器件。 只要输入电流和输入电压不超过绝对最大规格、在上电前增加短 VCC 就不会损坏器件。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

      感谢您的答复。 我暂时没有其他问题。

      谢谢!

      此致、
      刘红耀