This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1数据表 DVDD 电源问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365783/tas2505-q1-tas2505-q1-datesheet-dvdd-suuply-issue

器件型号:TAS2505-Q1

伊凡、您好!

我们的客户对数据表有一些困惑。

 DVDD 电源 建议值为1.65~1.95V。

但取决于电源建议;数字内核电源范围为1.26V 至1.95V

我的客户有一些困惑、他们想知道哪一个是正确的。

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    请遵循第6.3节"建议运行条件"中的信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师