This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:应该调整哪些寄存器以实现远距离拾取? 此外、DRE 功能是否有助于远距离拾取?

Guru**** 2447810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1364590/tlv320adc6120-which-registers-should-be-adjusted-for-long-distance-pickup-also-is-the-dre-function-helpful-for-long-distance-pickup

器件型号:TLV320ADC6120

尊敬的专家

目前我们有以下应用、其中 MEMS 麦克风通过20米长的电缆与 TLV320ADC 芯片连接、如下图所示:

实验中发现、当人声靠近麦克风时可以听到、但是当人声距离麦克风超过0.4米时、拾取效果非常差。 我们希望拾取距离可以更远、例如大于1.5米。
我们当前的方法是尝试启用 AGC 功能、希望改善拾取效应。 我们曾在 TLV320ADCx120.pdf 中提到使用自动增益控制器的文档
是否有文档对文档中提到的第5、6和7页进行了进一步的解释?
我真的想知道应该调整哪些寄存器以进行远距离拾取? 此外、DRE 功能是否有助于远距离拾取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在我回顾这些内容时、留出48小时的回应时间。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户

    得到了,感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gabriel、  

    以下是涵盖 AGC 和 DRE 函数的应用手册。 您可以阅读这些指南以帮助理解其功能:

    请理解此问题仍在审核中。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gabriel、  

    利用该主题中提供的两个文档、他们应该能够改进低电平远距离信号的拾取。 AGC 动态地将增益应用于信号以保持一定的增益水平、而 DRE 降低本底噪声以实现低电平信号的拾取:  

    AGC 有效:

    DRE 有效:

    就寄存器设置而言、第 8.3.7节介绍了 DRE 的寄存器、第8.3.9节介绍了控制 AGC 功能的寄存器设置。  

    DRE 的寄存器设置示例:  

    AGC 的寄存器设置示例:

    此致、

    Ore.