This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:学习板未通过音频检查

Guru**** 2925520 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2781, PPC3-EVM-MB, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353576/tas2563ybgevm-dc-learning-board-not-passing-audio-checks

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2563TAS2781PPC3-EVM-MBTPS61288

我使用的是 TAS2563 EVM 和模块。 音频正常。 当我连接学习板以进行扬声器特征评定时、音频检查不会通过、如以下屏幕中所示:

我已经验证音频设置确实是24位48kHz。 关于该做什么的任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    有时会发生这种情况、通常仍允许您顺利完成特征评定流程。

    但是、拔下 EVM 并重新启动机器通常可以使这些检查成功通过。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试它。 同时、我目前只使用 TAS2563 EVM 和模块的情况比较紧张。 实际上、它在大部分时间都不能正常工作、只有一些时间。 大多数情况下、音频音量会大幅下降、然后回升、再在10秒后再次下降。 我已经禁用了限制器、欠压保护和热折返。 这很奇怪、因为有时它会在正确的体积下进行很长的伸展、但随后会毫无理由地下降。 为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题不断出现。 我得到的是"扬声器模型拟合失败"、尽管可以听到扫描、如果认为图表成立、看起来像是测量的阻抗。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    我很遗憾听到您还有其他问题、有时 ppc3可能无法通过检查、但仍然正常运行。 在这种情况下、记录路径中似乎存在

    如果扬声器 Re 未正确校准、音频可能会波动。 算法可能严重高估了扬声器温度。 您可以检查 EVM 在 ROM 模式(DSP 旁路)下器件的基本功能。 这可以在"器件控制页面"中设置、如果在 ROM 模式下没有波动、我们可以假设问题与不正确的扬声器参数有关

    char 问题似乎出现在记录路径中。 有几件事可以尝试

    -确保 EVM 记录在 Windows 声音设置中未静音

    -尝试另一个 USB 端口

    -在设备管理器中禁用、然后启用 TI 音频设备

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、感谢您的答复。 我正在取得一些进展、但仍然存在一些问题。

    1.第一次连接到 TAS2563EVM 时、我收到此屏幕、想知道它是否能解决我的一些问题?

    2.我把它一直到表征的最后一步,散热部分,然后它会在这个屏幕上出现故障。 还不清楚在此尝试什么其他方法。

    ROM 模式。 我不明白它的作用是什么。 我看到这个屏幕、当我单击 ROM 模式框时、它会显示执行、但我不确定正在发生或发生了什么变化。 如能在此作出澄清,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    Unknown 说:
    1. 在首次连接到 TAS2563EVM 时、我收到此屏幕、想知道它是否能解决我的一些问题?

    此错误不会影响 ppc3的功能。 该 EVM 上配有 EEPROM IC、用于存储电路板硬件 ID。 此 ID 仅用于 PPC3主页、可突出显示已连接硬件的 EVM 应用。 当 EVM 和 PPC3之间的 EVM ID 不匹配时、将发生此错误。 我觉得我们解决了这个问题...

    Unknown 说:
    2. 我使其一直进入特性评定的最后一步、即散热器件、但它在此屏幕上显示失败。 不清楚还可以在这里尝试什么。

    对于我可以在这里给出的建议给您带来的不便、我深表歉意。 有时、从 EVM 到 USB 音频驱动程序和 PPC3的记录路径会在某种程度上混乱、数据不正确、无数据等。通常、此处最好的做法是拔下 EVM 插头、然后重新插接 EVM 并重新连接到 ppc3。 特性评估向导将保存您的进度、因此无需从头开始。  

    Unknown 说:
    3. ROM 模式。 我不明白它的作用是什么。 我看到这个屏幕、当我单击 ROM 模式框时、它会显示执行、但我不确定正在发生或发生了什么变化。 请在此作出一些澄清。

    因此、我们的器件具有有关内部 DSP 和智能放大器功能的两种工作模式。

    ROM 模式-这意味着器件 DSP 完全被绕过。 无智能放大器保护、EQ、DRC 等。但是、欠压保护、HPF 和限制器等更基本的功能仍将启用。 基本上、数据表中描述的所有器件功能仍将可用。  我们称之为"ROM 模式"、因为在器件 ROM 中烧录的默认设置将绕过所有模块。

    调优模式(RAM 模式)-此时已启用 DSP 块并且 PPC3 GUI 已将各种滤波器、增益块双二阶等的系数加载到器件 RAM 中。 在终端系统中、设备将在99%的时间内以 RAM 模式运行。

    我要求您检查 ROM 模式的原因是、您看到的音频波动是由于某些不正确的 ppc3默认设置导致的、该设置与您的扬声器交互不佳、还是 EVM 出现了一些不稳定问题

    此致、

    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我准备好放弃了。 下面是我观察到的仅使用评估板、没有学习板:

    1.如果选择测试和测量、可以看到 ROM 模式屏幕。 我假设选择这个屏幕就会将其置于 ROM 模式。 这样可以消除电平的波动。 当我回到调谐和音频处理时、波动再次开始。 我假设根据您的说法、这会将其重新置于 RAM 模式。 我禁用了所有功能、并且仍然保留了波动。

    2.如果我连接学习板,然后重新连接软件,我无法可靠地播放音频,即使声音设备在那里,我的应用程序认为他们正在播放它。 我今天根本无法让它工作。 使用后、我便能够获得 IV 测量值并通过了模型时基故障、但热测量会在最后一篇文章中失败。

    上周我申请了 TAS2781 EVM 的访问权限。 我现在已经收到那个硬件、我想转到那个硬件、看看它的行为是否更好。 您能否批准该申请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    我会上报此问题并与我们的软件团队分享。  -是的、我会尽快让营销团队批准此 TAS2781申请

    您是否愿意将几件扬声器送到我们在达拉斯的实验室、我可以为您进行特性评估? 如果您将5件装运、我可以对它们进行表征并与您分享参数。 从一侧开始、它只需要您测量扬声器电阻并在 Re 扬声器参数中手动输入。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的回复。 我目前的需求是验证此芯片是否可用于新的扬声器设计、而不是我目前在我面前使用的一款、它是一款采用小型密封外壳的简单2英寸驱动器。 如果有道理、我可以将其中之一发送到达拉斯、但由于我的目标与这位演讲人没有具体关系、我不确定这是否合理。 请就此提出建议。

    再讲一些背景知识:建议的新扬声器设计将由电池供电、可能有两节锂电池、如果我可以使用 TAS2563、可能会并联。 这样便可驱动高频扬声器。 然后、在这个双换能器设计中、我需要使用 TAS2781来驱动低音扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    感谢您提供更多信息-  

    还有一点、您能否确保将 PPC3-EVM-MB 上的 J15 IOVDD Select 设置为1.8V? 当与 LB2配对时、这是必需的。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 ppc3有其奇怪之处,但未通过热字符一致是不寻常的。 学习板2仅为1.8V IO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它通过跳线设置为3.3V。 我将其更改为1.8V、然后仍然存在相同的不稳定行为。 我能够进一步深入了解热特性、但图表没有变化、因为我的扬声器的16KHz 功率越来越高、因此我中止了。 似乎没有可靠地接收到麦克风信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热特性评定不使用麦克风数据-它将通过 I2S 记录来自器件的估算温度。

    您看到"输入功率"图在上升、但温度曲线却没有上升? 是否没有任何运动、就好像没有接收到任何数据、或者就像扬声器只是非常缓慢地加热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、这是有道理的。 功率固定为0、环境温度固定为20C。 也不是在爬电、但我可以看到 VBAT 电源电流在测试过程中缓慢上升。 I2S 和 I2C 是否也应该跳线设置为1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2S/I2C 跳线不能是3.3或1.8。  

    当温度固定为0时、您能否分享热页面的图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    我获得了 TAS2781软件的批准。 你应该在不超过30分钟的时间内看到它

    此外、我已将其展示给我的同事、常见的"gotcha"是 IOVDD 设置、我们已将其设置为1.8V。 我今天要再次检查一下、看看是否可以完成。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已验证 IOVDD 是否设置为1.8V、然后再次运行热测试。 结果相同。 我刚收到 TAS2781 SW、因此我将切换到该软件、看看情况如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、TAS2781设置效果要好得多。 但是、我再次陷入了热特性的困境、但却采取了不同的方式。 它在发现热阻时挂起。 如果我尝试中止、它会挂起、并显示"aborting"。 我必须断开并重新连接才能继续。 您有什么想法吗? BTW、此设置播放音频还可以、均衡器似乎在响应、电平没有像 TAS2563那样波动。 我应该为此打开一个新主题吗?

    此外、您能否说明柔性电缆 Re 应该用于衡量什么? 我假设扬声器馈线的往返电阻、但应该包括学习板并在其前面扼流、还是仅从学习板到扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上音频仍在波动。 我尝试进入 ROM 模式、点击"应用"、然后应用崩溃。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James 您好、您使用的是什么操作系统是 Windows 11? Windows 11及以下版本均支持 PPC3、但您是否可以在其他计算机上进行尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 10专业版 我拥有的另一台计算机由企业管理、我无法获取 PurePath 来查找可用软件。 它只是挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白的一点是:我是否需要过去的特性评估步骤、放大器才能正常运行? 是否以某种方式禁用过热保护以使放大器完全倾斜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    我认为我们在这里遇到的问题可能是由 TI USB 音频驱动程序导致的、因为预计的温度数据似乎已丢失。 我们能否尝试卸载 EVM 的 USB 驱动程序。 这可以在将 EVM 插入设备管理器后完成、您可以右键点击->卸载。 然后卸载 ppc3,然后重新启动计算机并重新安装 ppc3。 重新安装 ppc3后、还将安装 EVM 音频驱动程序。  

    说完就挂了电话。

    在不禁用所有 DSP 功能(ROM 模式)的情况下、无法完全绕过热保护。您不一定需要完成热特性评定-在适当了解这一点的情况下、可以手动完成。

    用于 TAS2563 热控制器的主要输入是 Rteq (扬声器等效热阻)该值由 ppc3使用以下公式计算得出。 该算法仅考虑 Rteq。 ppc3提供所有其他行业标准参数 RTV、RTVA、RTM 仅供参考。

    RTEQ =((RTV + RTM)* RTVA)/(RTV + RTM + RTVA)

    Rteq 以 开尔文/瓦特 K/W 为单位。 当连续播放1W 时、Rteq 为100K/W 的扬声器将加热100开尔文(或100°C)。

    例如、扬声器的额定功率为5W、其音圈的额定温度为100C。 然后我们可以计算出其 Rteq 为100K/5W 或 Rteq = 20

    您可以手动计算此值、然后任意选择 RTV/RTVA/RTM、直到上面的等式= 20

    对于 TAS2781 未使用 RTeQ。 相反、您需要手动调优热控制器。 相关的值为 PG、IG1、IG2。

    1) 1)设置 IG1 = IG2 = 0、并确保正确输入扬声器 Re 和 Tmax (音圈额定温度)  

    2) 2)将 PG 设置为较低的值、如0.1

    3) 3)播放0dBFS 4kHz 正弦音并记录温度曲线。 增加 PG、直到温度快速上升、而不会出现任何过冲或泵/音频波动

    4)重复步骤3)直到扬声器温度曲线达到扬声器最高温度的60%以内。 更接近 Tmax 的声音更大、但在此处使用较大的增益会导致音频波动和抽吸。

    5) 5)在步骤4)之后记下 PG 值、我们将此值称为我们的"环路增益"

    6)设置 PG =环路增益* 0.9

    7) 7)设置 IG1 =环路增益* 0.075

    8) 8)设置 IG1 = 2* PG

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已按照您的建议重新安装、并获得了一次热特性。 它仅达到上述值。 我不能让它再次运行,整个系统是很难用的薄片。 如果我设法使其再次正常工作、我应在哪里设置 PG 和 IG 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    如果扬声器大于~1W 的微型扬声器、则会发生"无法加热扬声器"错误、因为 PPC3默认用于较小的扬声器。

    您应该将控制器增益略微增大到~0.03之类的值、同时减小"激励频率"   

    PG 和 IG 增益可在"热性能特性"下的"调优和音频处理"->"Characterization Data"面板中找到  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数情况下、即使 Windows 认为音频流式传输到 TI 音频驱动器、我也无法获得要播放的音频。 我确实尝试卸载所有内容并重新安装。 所以,我找到了另一台 Win10 Pro 机器,并设置了新的安装。 这也是同样的问题,除了我不能让音频工作一次。 PurePath 与电路板之间的所有通信似乎都正常工作、这可以通过帧底部的消息来证明。 非常令人沮丧。 是否有关于下一步措施的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我会尝试与您分享 ppc3的最新 Beta 版本、看看性能是否更好

    此致、
    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    谢谢、我很快就会尝试它。 昨天我取得了一些进展、能够在 ROM 模式下可靠地连接和运行。 不确定发生了什么变化。 我还没有再次尝试特性描述、因为它在我的优先级列表中较低。 我正在配置 H 类参数。 这是有点工作,但 我正在收集一个问题清单,我将很快发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H 类设置屏幕粘贴到此处。

    1.为什么只有部分元件值可编程,而其他元件值不可编程? 显示的电路原理图值与评估板不匹配。

    下面是示波器的屏幕截图、其中显示了鼓风机轨道、滤波后的 L 和 R 信号为红色、VIO 按系数2进行放大、因为滤波器具有6dB 的损耗、换句话说、迹线表示实际电压。 YEL 是稳压器上的 PWMCL 反馈引脚。 GRN 是12V-VBAT 轨。

    2.在设置页面的设置下,稳态轨电压为什么大约是11V 而不是5V?

    3.它会上升到大约13V,上面会出现一些振荡。 这是预期结果吗?

    我计划使用 TPS61288稳压器、而不是评估板上的稳压器、因此可以达到18V。 但在我修补该文件之前、我想让评估板上的现有电路按预期运行。

    感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    目的是用户可以输入 R1电阻和所需的混合最大电压、然后工具将计算其余的 RC 值、但这确实增加了复杂性、因为工具将建议不现实的值。 我们将在未来的版本中对此进行更新。   

    11V 标称值根本没有什么意义。  您能否参考该主题以查看使 H 类正常运行所需的跳线设置?  https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1356483/tas2781evm-standard-config-for-amplifier-evaluation-with-resistive-load-and-apx

    我开始注意到、我们为此单声道 EVM 选择的 BOM 具有没有出色的开箱即用性。 不过、我将为此器件构建一些新的硬件、并且也使用 TPS61288 (好选择)。 请分享我们打算使用的原理图。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是有帮助的。 你引用的线程与我的目标大致相同。 我还没有使稳压器正常工作。 您会在其中注明"EVM 默认电压将是~7V。 插入 J14后、电压应为~5V。' 但在本例中、PVDDH = 11.5V 稳态、并且 PVDDL = 5V。 这不会改变 J14是否处于该状态。

    这是一条大线索:无论我选择哪个 POW_MODE、或者 H 类是打开还是关闭、都不会有任何变化。 (我随后点击了"申请"。)

    可能相关的是、我不明白某些设置的作用是什么。

    • 在其他 D 类部分中转换 PVDD 中的 VBAT。 在这方面、设置 Convert (转换)或 No Conversion (无转换)均无效。
    • 相对于 VBAT 1S 或固定的旁路启用方法。 1S 是否指单节锂电池?

    如何加载您提供的.cfg 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    您可以在 I2C 监视器中运行.cfg 文件。 您可以在 Ti.com 上的 PPC3应用程序的

    是的、如果移除 J14、我们预计升压转换器将输出7V 的默认电压、那么 H 类将从该点开始上下调制。  

    在这一点上有一个问题吗? 您为 EVM 提供的电源电压是多少? Im 假设它是5V?

    PWR_MODE 选择使用 D 类 Y 桥的哪种设置。 使用 PWR_MODE0时、D 类将始终从 PVDDH 切换。 并且在使用 PWR_MODE1时、当音频处于低电平时、器件将从 PVDDL 切换、一旦预期峰值超过 PVDDL、器件就会开始切换到 PVDDH。  

    转换 PVDD 中的 VBAT 是与 SAR ADC 相关的设置、它可以记录器件内部使用的电压数据以及主机的流处理。 您应将此保留为默认设置。  

    相对于 VBAT 1S 或固定电压的旁路使能方法设置 D 类音频从一个电源转换为另一个电源的音频电平。

    固定时、您可以设置一个数字电平、使电源开关

    当选择"相对于 VBAT1s"时、它将根据 SAR ADC 测量的 PVDDL 电源的音频电平进行转换。 会留下一些裕度。 当音频超过 PVDDL*"D 类效率"-"相对阈值余量"时,它将过渡。

    是的、"1s"是指一段锂电池、这是一个常见的命名约定、因为在许多系统中、电压较低的电源"PVDDL"(或 VBAT、VBAT1)将连接到单段锂电池、

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我已经取得了一些进展。 我正在为系统提供12V 电压。 一旦我将其更改为5V、H 类充电电压将会更像您所描述的那样。 以下几点:

    1. 我无法使功率模式2或3正常工作。 一旦我选择了它们、就没有音频。 我必须返回电源模式0才能使音频恢复。 仅当我在电源模式0后立即选择电源模式1时、电源模式1才起作用。 这是否有任何意义?
    2. 我没有看到通过 I2C 监控窗口进行导入的方法、只导出函数。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们有一个跳线"J9 CAP_GND"、该跳线是在 PVDDL 由外部为器件供电时需要额外的去耦。 使用 PWR_MODE2时、应移除该跳线、否则器件 LDO 将无法正确启动。

    2.在窗口顶部选择"日志"。 您应该选择"I/O"

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、我已经按照随附的 Excel 电子表格的要求、将修改后的电阻值与 TPS61288评估板连接起来。 在此、您将找到2个选项卡、其中已针对作为所有其他参数函数的 Rfb1和 Rfb2值解算公式。 我使用了一些符号代数来获得这些,希望你会发现它们有用(或者也许你已经有了它们?)。

    我的设置现在是:

    TAS2781上为 Vin 提供12V 电源

    为 VDDL 提供4V - 5A 电源作为1节电池替代、这也会为 TPS61288电路板输入提供反馈、每个电子表格配置为生成5V-18V。 在中修补并由 TAS2781正确控制。

    但是、我有两个问题:

    1. 如果我使用4V 电池电源的 VDDL、只要稍微调高音频就会出现过流错误。 不是达到最大值的地方。
    2. 如果我改为使用板载5V VDDL 电源、则可以调高音量、但会收到 PVDD UVLO 错误。

    我一直在尝试设置的所有排列,似乎不能摆脱这些问题。 您是否有必要为我发送一个外部 PVDDL 配置的配置文件、其中 PVDDH 来自受控的 TPS61288升压?

    或者关于什么可能是 amiss 的一些线索。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../TAS2781-class-H-calcs-cleaned.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    发生这些 OC 和 UVLO 错误时、您要使用哪种电源模式? 如果您使用 PWR_MODE0、您是否仍然得到相同的结果?  

    PVDDL UVLO 阈值为2V、PVDDH 为2.428V (可在页0寄存器0x71中编程)。如果该阈值很简单、您可以检查是否有任何瞬态导致了低于该阈值的压降。  

    相关规定。 -您可以使用4V 电池电源,让设备进入过电流状态,然后读取所有第0页寄存器并与我分享吗? 这里有一些隐藏的东西可以让我们有更深入的了解。  

    器件由于一些原因可以 OC、上述测试可以帮助我们将其缩小至

    1) VDrive/SpeakerR 过大

    2)扬声器反电动势可以暂时与 VDrive 同相。 如果您在扬声器的谐振附近推动大量功率、则会发生这种情况

    3) 3)电源上的一些寄生效应会导致纹波并耦合到电流比较器电路中并导致错误的误差

    您能否尝试使用4V 电池电源并使用最短和最低规格的电缆? 可能是电缆的电感过大。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    我收紧了线路、似乎已经超过了最后一组问题。 目前在7.2V PVDDL 上运行、能够实现芯片的高峰值关断。 所有标志都不会熄灭。 我将发送第0页信息、但我可以看到一种保存或复制它的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7.2V PVDD L?  您是指 PVDDH 吗? 我们建议将 PVDDL 的标称值保持在5V。

    进入过流状态后、可以使用 I2C 监控器"I/O"函数并运行以下脚本。 然后从 I2C 监控器复制输出日志并共享它。

    W 70 00 00 #page 0在当前书籍

    W 70 7f 00 #预订0

    W 70 00 00 #页0图书0

    R 70 00 7f #从 reg0开始读取0x7f 寄存器

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这个小小的事实让我无法预料、我通过对 PVDDL 应用7.2V 电压来烧毁芯片。 哦、好了、我要替换它。 与此同时、我认为我还没有达到升压控制的工作水平、0%到100%对短路开路(如果存在的话、不计算上拉至 IOVDD 的电阻)。 但是、这是一个闭环系统、其中芯片监测 PVDDH 并使用该系统来控制占空比?还是它改为开环系统、其中芯片假定0至100%对应于 PurePath 工具中设置的范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    它是一个开环系统。 PVDDH 没有反馈、这决定了器件如何调制外部升压电压。 这一切都取决于如何在 PPC3中编程 H 类函数

    此致、
    亚瑟