This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4952:声音输出问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1366592/lm4952-sound-output-issue

器件型号:LM4952

工具与软件:

LM4952在 VDD 的11.7V 至15.9V 范围内使用、但当 VDD 大约低于12V 时、上电后可能不会输出声音。

关断引脚由3.3V 电压从外部进行控制、但在接通电源后、立即设置 GND 电平、并且关断引脚在大约1秒后提高到 H 电平(3.3V)。
当 VDD 通常大于12V 时、会立即输出声音、但当 VDD 通常小于12V 时、可能无法输出声音。
即使没有声音输出、等待几分钟后、声音也会延迟、伴随着噼啪声。
即使 VDD 小于12V、它也会在电源关断很长时间后的第一次上电时正常工作、但它通常会在第二次及后续上电时发生故障。

此问题的解决方案是什么?