This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:断电期间的反电动势

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1366492/tas2505-q1-back-emf-during-power-off

器件型号:TAS2505-Q1

工具与软件:

您好!

我们的客户计划采用 TAS2505-Q1作为传动器驱动器。

这里有一个问题、即在 TAS2505-Q1断电期间、如果对激励器的 SPKP 和 M 引脚施加反电动势会发生什么情况。

我们的预期是、即使 SPKVdd=0V、内部 ESD 单元也能旁路掉来自传动器的电流。

是这样吗? 如果可以、ESD 单元的最大可接受电流是多少?

另一方面、H 桥 FET 体二极管会绕过反电动势、这种情况下的最大可接受电流是多少?

 

此致、

望月市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    我将与内部团队一起回圈这些问题、因为这不是常见的实现方式。
    在任何情况下、或许最好为负载添加一些串联隔离、以防止 BEMF 返回到放大器的输出。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用 工程师