This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:故障信号0x81位6

Guru**** 2446030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1363870/tas6584-q1-fault-signal-0x81-bit-6

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

您能否告知0x81位6中故障信号位的状况以设置和清除?

-当故障情况不再存在时,读取时是否将其清除?  

-是否仅在存在故障条件时设置为1 ? (无需读清楚)

-是否需要清除锁存的故障寄存器?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San,

    是的、需要清除故障。  将值0x08写入寄存器0x01。  这将清除所有锁存故障和锁存警告。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg-San:

    我要再次检查0x81不是 OTSD 的锁存存储器寄存器。

    我想知道该0x81寄存器中的故障信号(位6)是否为锁存信号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辻山

     该位不会被锁存。 如果所有内部故障位都被清除、该位将自动清除。