This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:TPA3131D2RHBR

Guru**** 2506535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1361857/tpa3131d2-tpa3131d2rhbr

器件型号:TPA3131D2

您好、根据最新的数据表和 TI 网站 MPN: TPA3131D2RHBR 曾处于 MSL 1、但是我们仍然收到物理 MSL 2。 请帮助提供建议。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、收到的器件在 MSL 2中无 MBB 包。 如果能够使用该部件、请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jia

     MSL 级别不应影响器件的性能、使用没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、为什么 TI 网站已经在 MSL 1中显示了部分、但我们仍然在 MSL 2中收到了该部分?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jia

     您能否给我一张您收到的商品标签的图片? 我让团队看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片如下所示。 此外、此 MSL 2器件也不含 MBB 包。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jia

     小组仍在检查这一问题。 目前、可以确认该器件确实符合 MSL 1。 他们会检查在完成这些采样后是否符合资格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jia

    标签上应该有一个拼写错误。 此器件已经通过 MSL 1。