This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 频分频器

Guru**** 2542560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1364190/tas5805m-tas5805m-frequency-division

器件型号:TAS5805M

大家好、TI 团队,

将 TAS5805M 用于单声道1.1 将低频范围拆分为60Hz-4kHz、并丢弃该频率范围的其余部分。 我们发现 TAS5805M 的频率在2kHz-3kHz 时突然下降。 这样做的原因是什么? 在相同的测试条件下、竞争对手 ACM8625未表现出此行为。

绿色曲线代表 TAS5805M、红色曲线代表 ACM8625。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电平开关

    客户能否与我们共享 ppc3文件?

    单声道1.1的交叉频率是多少?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    PPC3文件已通过电子邮件发送给您、请查看您的收件箱!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电平开关

    高音扬声器中的 DRC 设置应在低频带和中频带开启。

    仅启用高频带将使低频带和中频带由 DRC 进行滤波。

    塔克

    杰西