This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:用于扬声器的 TAS2780 25W 智能放大器

Guru**** 2574415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1366219/tas2780-tas2780-25w-smart-amp-for-speaker

器件型号:TAS2780

工具与软件:

请询问 TI TAS2780:为何示例1和示例2与音频精密测量的 RMS 噪声水平有-6dBv 的不同。


当提交 TI FA 重新测试报告时、样片1和样片2 VRMS 也有很大不同。 但 TI 表示 IC 没有问题。

TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:  

    您能否分享与该故障分析申请相关的 QEM 号、以便我们了解谁执行了该基准验证?

    或任何其他识别细节?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    应对此情况负责:
    TI FAE:robinchen@ti.com
    TI PM:paulyeh@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我和 Robin 讨论了。 似乎报告了噪音级别高的问题。 然后、在基准测试中、我们发现噪声不高于数据表中给出的规格。  

    Robin 和 Paul 将在周一到现场拜访客户并就此进行讨论。

    此致、
    亚瑟