This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:功耗

Guru**** 2447020 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1360154/tas6424-q1-power-consumption

器件型号:TAS6424-Q1

我们将在设计中使用 TAS6424-Q1音频放大器 IC。 我们需要了解在最坏情况下、当每个通道以4欧姆负载和20W 功率运行时、音频播放期间所有通道的功耗。  我们已分析了功率效率和输出功率图、并计算了 PVDD_14.4电流值(6.4A)的值。 您能否向我们提供 VBAT_14.4和 VDD_3.3的电流消耗值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电气特性表中、数据表指出 VBAT 电流为100mA 最大值、而 VDD 电流为18mA 最大值。   

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg Scott:

    当我们查看数据表时、我们发现上述值是在没有音频输入的情况下进行测试的。 您能否提供负载条件下音频播放期间所有声道的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将需要测量该值。  如果您有 EVM、也可以测量这些值。  3.3VDC 会有点困难、因为 EVM 上的所有其他 IC 都将消耗电流。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位正弦波的直流电压。  我在一个器件上测得、VDD 为16.57mA、VBAT 为79.1mA。  这些值在数据表限制范围内。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg Scott:

    感谢您提供的信息。
    另外、请说明另外一点。 我们计划对 PVDD 和 VBAT 使用12V、这在建议值范围内。 请您确认一下是否可以这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     12伏没问题。