This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:FAULT 引脚行为

Guru**** 2445980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365596/tas6584-q1-fault-pin-behavior

器件型号:TAS6584-Q1

各位专家、您好!

我想了解故障引脚的行为。
[注册设置]
- FAULT_SOURCE_EN1寄存器(地址= 0x90)=>默认值、  
- FAULT_CONFIG 寄存器(地址= 0x8F)=> OTSD 自动 REC 已设置(位1 = 0x1)

当器件收到 OTSD 事件时、FAULT 引脚将变为"L"。 之后、当器件冷却时、器件会从 OTSD 恢复。 此时、Fault 引脚的行为如何? 故障引脚保持"L"或需要清除故障位?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    客户仍需要清除故障以使故障引脚恢复至高电平。

    一个锁存的 OT 故障寄存器用于指示发生了 OT。 您需要清除它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    要使故障引脚恢复到"H"电平、客户应读取故障状态寄存器(0x80和0x81)、是否正确?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

     寄存器0x80和0x81未被锁存、它们将自行自动清除。

     如果我们还在讨论 OT、应该会清除0x87。