This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505 TDM 时钟

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1366311/tas2505-tas2505-tdm-clocks

器件型号:TAS2505
主题中讨论的其他器件: PCM3168

工具与软件:

您好!

您能否确认 TAS2505可以仅使用 BCLK、FSYNC (WCLK)和 DIN 解码 TDM 信号?

不需要也输入 MCLK、是吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    TAS2505可以在没有 MCLK 的情况下工作、请确保 BCLK 至少为512kHz、这是内部 PLL 支持的最小时钟频率。
    在 TAS2505文档中、TDM 也称为 DSP、请确保在该模式下配置器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好、非常感谢您澄清这一点。 我还有一个相关的问题、我需要将 TAS2505的 HP 输出连接到另一个编解码器、以及 PCM3168的模拟输入。 我知道这不是最常用的应用、但因为在这种情况下、我需要有单独的时钟、这就是我找到的解决方案。 PCM3168的系统示例(数据表中的10.3)显示、运算放大器通常是在其模拟输入中实现的。 是否可以将 HP OUT (TAS2505)直接连接到 PCM3168输入、或者您建议采用哪种最小实施方法(我的电路板布局受到限制)。

    谢谢!
    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    耳机输出驱动器专为16-32欧姆的负载阻抗而设计、在这种情况下、电力输送不应成为问题、因此直接连接到 ADC 可以正常工作。 至少使用 EVM 进行测试还是不错的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道,谢谢伊万!