This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:放大器

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365663/tad5242-amplifier

部件号:TAD5242

是否推荐为 OUT1P、M 和 OUT2P、M 输出使用音频差分放大器?

此致

扬·克鲁恰拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、  

    这个问题不是很清楚。 "什么? 推荐这家酒店  

    似乎您正在尝试了解 out1p、m 和 out2p、m 是否可以播放差分输出?   

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 out1p、m 和 out2p、m 可以播放差分输出。

    我要应用具有差动输入和单端输出的音频放大器。

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、out1/2p、m 可以播放差分输出。  

    是否意味着您要将差动输出级混合到可产生单端输出的音频放大器中?  

    如果需要、这是典型的应用、但我只能帮助您从 DAC 器件获得差分输出信号。 如果您需要帮助以获取该差分信号、我将非常乐意提供帮助。  

    客户通常对他们的设计决策负责、而不是对 TI 负责、但我们欢迎审查原理图以及对器件故障排除的任何疑问。  

    此致、

    矿石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、  

    您是否可以提供原理图来帮助我理解查询?  

    或更好地描述信号路径。  

    此致、

    Ore.