This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:在高频下、输出音频幅度会降低

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862, PCM1780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365576/pcm1862-at-high-frequencies-the-output-audio-amplitude-is-reduced

器件型号:PCM1862
主题中讨论的其他器件: PCM1780

整个链路的组成是:音频输入-->PCM1862 (ADC)-->PCM1780 (DAC)-->音频输出;但在高频情况下,输出音频幅度会降低,波形相对完整(见 pic1-1k5输入,pic2-4k 输入)。 测试的输入和输出点是 ADC 的直接连接输入和 DAC 的直接连接输出、没有其他 OPA
    有关 PCM1862和 PCM1780的寄存器配置、请参阅 pic PCM1862、pic PCM1780。 默认值是未配置的寄存器。

Pic1-1k5:

Pic2-4K:

Pic2-4K

pic PCM1862:

PCM1862

pic PCM1780:

PCM1780

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    提供24小时响应。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    若要对此进行调试、请在音频精度 x500或 x2700上从两个器件重新创建输入和输出信号、或者使用单独观察这两个器件的信号路径但使用恒定 ASI 总线配置的设置。 您不希望两个器件都具有不同的 ASI 总线格式、不允许输入和输出信号在时序中保持同步。 尝试分别匹配两个器件的 ASI 配置、然后在整个信号链中集成两个器件。  

    这样做、并确保两个器件上的增益设置相加放大为零。

    此致、

    Ore.