This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:48K 立体声采样的预期电流消耗是多少?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1366277/taa5212-what-is-the-expected-current-draw-for-48k-stereo-sampling

器件型号:TAA5212

工具与软件:

在 TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fin = 1kHz 正弦信号、FS = 48kHz、32位音频数据、BCLK = 256 ×FS、TDM 目标模式和 PLL 开启时、数据表的电源电流消耗值为待定。 虽然我没有查找确切的值、但提供某个消耗范围会有所帮助。 将不使用麦克风、仅使用线路输入、不使用 MICBIAS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    预计电流消耗介于23mA 和-5mA 空间之间。  

    此致、

    Ore.