This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2:无需部件

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365441/tpa3140d2-part-no-required

器件型号:TPA3140D2
主题中讨论的其他器件:OPA994

大家好、我 需要以下应用的器件型号和电路设计支持。

我们需要一个振幅调制电路/ IC、我们将为 AM IC 提供两个输入:一个是4kHz 和10Vp 信号的载波、另一个是3Vp 信号的消息信号。 IC 应提供一个输出信号、该信号应为载波和消息信号的调幅。

请提出建议。

此致、

shivaraj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shivaraj.r

    Unknown 说:
    IC 应该提供一个输出信号,该信号应该是载波和消息信号的调幅。

    对于普通的音频放大器、载波将被完全移除、只输出放大的消息信号。  

    正如您说过的、您有10Vp 载波和3Vp 消息。 我想问一下、您对输出的期望是什么? 载波电压为多少、消息电压为多少?

    此外、您所需的总功率级别是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    我们期待如下图所示的输出波形

    载波电压:7.07V RMS、10mA

    消息波电压:3Vp、10mA

    我们使用此器件作为信号调节来对单元执行 FRA 测试。

    此致、"

    shivaraj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shivaraj.r

    为此、可以考虑使用通用放大器、如 OPA994?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我可以接受通用运算放大器、但我需要参考电路、我将进行仿真  

    以了解我的要求、无应用电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM13700M 是否可以使用此部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     此数据表要求差分输入限制在最大5V、可能无法完全支持您使用。

     总之、您可以考虑借助此器件开发一款新的 Thread、它可以帮助您联系该生产线。