This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:高失真会影响 IC 的可靠性?

Guru**** 2501395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1367088/tas5825p-high-distortion-will-affect-the-reliability-of-ic

器件型号:TAS5825P

工具与软件:

您好,我想问我的声音调谐方式是否使我的低频具有饱和输出(削波超过20% THD ),即使在-20dBFS 输入。

长期来看、它会影响 IC 的可靠性? 它会影响 IC 的使用寿命吗?

下面是频率响应数据。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tbk

    对于我们的 IC、如果输出未超过我们的规格、那就没有问题。

    此外、当输出非常大时、使用电感器时应仔细选择其 Isat。

    塔克

    杰西