This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:TAS5828MEVM

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624ADDVEVM, TAS5558, TAS5548, TAS5828MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1363505/tas5558-tas5828mevm

器件型号:TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5538TAS5548TAS5828MEVM、TAS5624ADDVEVM

您好!

我们发现、在下载 TAS5558 GUI 文件时、该链接会指向 TAS5538 GUI 文件。 我们使用 TAS5558进行音频处理、但 TAS5538 GUI 与 TAS5558不完全兼容。 例如、将 EQ 频率设置为4K 时、实际频率为8K。 这个错误让我花了几天时间才发现。 请提供 TAS5558 GUI 文件并更新网站下载链接以指向正确的文件。

谢谢!