This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:线路输入耦合配置

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1368682/pcm6260-q1-line-input-couple-configuration

器件型号:PCM6260-Q1

工具与软件:

大家好、

对于 PCM6260-Q1、客户想使用线路输入、我在数据表中看到、只有交流耦合支持线路输入、他们需要使用交流耦合、对吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    客户可以使用交流或直流耦合。 通常、线路输入是交流耦合的。

    谢谢。

    塞缪尔