This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3120-Q1:ADC 的分辨率是多少位?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1364366/pcm3120-q1-how-many-bits-is-the-resolution-of-adc

器件型号:PCM3120-Q1

我在 PCM3120-Q1的数据表中找不到 ADC 分辨率。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    提供48小时的响应。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    请详细说明"解决"一词的含义。 我们不是很清楚您想了解 ADC 的哪一个特性。   

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。

    我觉得"ADC 分辨率"这个词常用于模拟-数字电路中。   

    TI 的白皮书对此进行了说明。  https://www.ti.com/lit/an/slaa013/slaa013.pdf

    请参阅第5-6页。

    顺便说一下、在 PCM3120-Q1数据表中、规格"输出数据采样字长"可能是

    ADC 分辨率。 我想确认一下。

    此致、

    美国 梅土市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们下周同一时间再见。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    pcm3120的分辨率范围为16位、24位至32位、在数据表中被称为"字长"。  

    可以将其视为输出端表示从输入端转换而来的模拟信号的数字数据位数。 根据客户的应用、以更高或更低的分辨率采样模拟信号  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。

    它已经变得很清楚了。

    此致、

    美国 梅土市