This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1662:OPA1662

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1662, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1368113/opa1662-opa1662

器件型号:OPA1662
主题中讨论的其他器件: OPA1622

工具与软件:

您好!

我正在使用 OPA1662、想要在数据表中澄清一些内容。 当查看- 50 mA @+/-15V 的短路电流时、请注意、"一次一个通道"为基准。

在双通道封装中、如果一个运算放大器在同一双通道封装中使用一个单通道运算放大器为同一负载提供40 mA 正电流、而另一个运算放大器为同一负载提供40 mA 负电流-您是否会违反此单通道说明? 或者、电流是对称的且极性相反这一事实是否可以防止其违反该规范?

对我来说、我假设两个导轨都在拉功率、但实际上是违反规定的。

谢谢!

尼克