This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1输出 DAC 可以选择输入音频路径吗?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369058/tas6584-q1-can-tas6584-q1-output-dac-select-input-audio-path

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5828M

工具与软件:

您好、TI 专家!

我以前用过 TAS5828M、质量非常好。

允许 L/R 输出 DAC 选择输入数据路径(R 或 L)的一项特性。 (寄存器0x35h)

但我找不到 TAS6584-Q1的寄存器信息。

TAS6584-Q1是否可以执行此类配置? 例如、CH1播放输入 CH2数据。

感谢你的帮助。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    无法在此器件上执行此操作。

    此致、
    S·格雷格