This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365973/tpa3255evm-tpa3255

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255

工具与软件:

您好、TI 支持团队、

我在 TPA3255的输入和输出端的波形都面临巨大的失真。 我的设置如下所示:我有一个信号发生器、 其峰-峰值输入为0.6V 千兆 EVM 板的单声道输入、该信号发生器通过 J28连接器连接到 TPA3255 EVM 板。 TPA3255采用连接 PBTL 模式。 使用的电源为48V、1.5A。 TPA3255 EVM 的输出连接到电容为8000 pF 且容差为+/- 10%的压电磁盘。  我的信号发生器将生成从200Hz 到15KHz 的纯正弦波、但是、当我将其连接到上述设置时、我会观察到输入和输出波形以及输出波形上的失真都会被削波、我尝试增大边频的音量和电平电位计。 我试图保持音量和水平锅的最低水平,我仍然面临类似的失真。 在这方面、您能帮助吗?那将非常好、如何才能在 TPA3255 EVM 的输出端实现纯音调。

我用16 Ω 的扬声器替换了 TPA3255 EVM 输出端的压电圆盘、我发现波形失真也类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您能向我分享输入和输出的波形吗?

    它将帮助我们做进一步的分析。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色是8kHz 的输入电压、蓝色是输出电压、这些波形严重失真、当我仅检查输入电压波形而未将其插入 Sidebig 的单声道插孔时、我在示波器上看到良好的8000Hz 波形。

    此外、我想知道如何将 TPA3255 EVM 的输出与压电光盘进行阻抗匹配、压电光盘的谐振频率为72kHz、频率为8000 pF。 压电式光盘是电容负载、在这方面也请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1.您能检查一下除了8kHz 之外、包络信号/失真波形的频率是多少吗?

    2.您能告诉我如何与 J28连接吗?您插入了哪个孔。

    3.是否已在信号发生器和 EVM 之间连接 GND?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    1.除了8kHz 之外、您能检查一下包络信号/失真波形的频率是多少

      我能够在输入端测量纯音调、但 TPA3255 EVM 的输出仍然失真。

    2. 您能告诉我如何与 J28连接吗?您插入了哪个孔。

      在 J28连接器中、将 SidGig EVM 板插入其中。 我已附上我的装置的照片

    3.是否已在信号发生器和 EVM 之间连接 GND?

      是的、它已连接。

    红色是 SigGiG EVM 单声道输入处的输入波形

    蓝色是 TPA3255 EVM 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    您能告诉我导致波形失真的原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patil

    看起来现在您具有纯净的输入、但输出噪声很大。

    您的输出有削波、是增益太大以至于会发生削波吗?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增益不是太大、即使使用低音量控制、波形也会失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patil

    我们可能需要一步一步地检查此问题。

    只需使用 tpa3255 EVM 来检查输出是否没有噪声。

    如果噪声确实来自 tpa3255、我们可以在 LC 适配器之前检查 PWM 波形。

    如果噪音来自  SideGig EVM、则可能需要找到其他一些问题。

    塔克

    杰西