This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:V/I 感应测量不会使用 PPC3上的调优模式绘制曲线图

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1368233/tas2781evm-v-i-sense-measurement-doesnt-plot-using-tuning-mode-on-ppc3

器件型号:TAS2781EVM

工具与软件:

您好!

我在读取/绘制电压和电流寄存器时遇到了问题。 我能够播放50Hz -3dB 正弦波并确认电压的测量 通过电阻器1.5R  作为 EVM 的负载扬声器。 电压表当前测量的是~1Vrms、但 PPC3的 V/I 绘图仪未显示50Hz 1Vac 的波形。

请参阅下面的调优模式设置。我已通过寄存器映射手动启用 TX/Rx、绘图器仍然无法工作。 此外、还禁用了器件内部的任何滤波。

EVM 板由9V 1A 电源组供电。

发送器上用于添加 V/I SENSE 插槽的 TDM 设置呈灰色显示、除下拉列表中的增益参数外无法添加。 我想知道我在这里错过了什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jose、我收到了同样的请求、请允许我在这里分享相同的回答  

    要在验证窗口中查看"ROM-SENSE"(IV 模式),您应该:

    1) 1)访问调优和音频处理页面、这将自动配置器件

    2) 2)然后打开验证窗口、选择 I2S 模式的电压感测和电流检测

    3) 3)按 START (开始)并播放音频  

    这应该会记录电压和电流数据。  

    似乎正在记录一些数据。 需要注意的一点是、如果使用默认的特性数据、则智能放大器算法可能会极大地限制输出。 如果 您使用的是扬声器、则在理想情况下应分析该扬声器的特征、或者至少使用 DMM 测量扬声器 Re 并将该值输入 PPC3。 这应该有助于降低音频噪声、

    此外、为确保 IV 正确记录、我们可以尝试使用记录软件(例如 audacity https://www.audacityteam.org/)在 ROM 模式(简单放大器模式)下记录 I 和 V 

    1) 1)转到器件控制页面

    2)在窗口右上角选择"tuning mode"下拉菜单,然后选择"ROM mode"

    3)向下滚动并找到"TDM"面板,选择"发送器",然后选择"配置插槽"

    4) 4)按如下方式设置发送器、然后按"保存"

    5) 5)在 Audacity 中确保在"Audio setup"中选择了用于播放和录制的 TI USB 器件

    6) 6)在 Audacity 中选择 Generate -> Tone、然后输入1000Hz 和0.1 Amplitude 等参数。  

    7) 7)按 Shift+R、扬声器应听到提示音并录制 IV 数据

    此致、
    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已解决了问题。 唯一缺少说明的 是系统声音设置中的麦克风应该是要选择的 TI 音频。 之后、PPC3上的 udacity 和验证窗口会正常运行。

    验证窗口没有放大和导出功能。 这可能是对下一版本 PPc3的一个很好的补充。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    很高兴您的参与、我们实际上正在计划的下一个 PPC3 GUI 版本中添加一个导出功能

    此致、
    亚瑟