This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:能否并联2个 TPA3255放大器(均配置为 PBTL)以在1欧姆负载中实现更高的功率输出?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357423/tpa3255-can-i-parallel-2-tpa3255-amps-each-configured-for-pbtl-to-achieve-higher-power-output-into-a-1-ohm-load

器件型号:TPA3255

是否可以在主/从模式下直接并联2个独立的 TPA3255器件、每个器件均配置为 PBTL 运行、以向1欧姆的负载提供更高的输出功率?

我的 PCB 设计可以正常工作、采用两个 TPA3255放大器(主器件/从器件可配置) 和一个通用电源。 我可以在(后置滤波器) PBTL 模式下配置和运行每个 TPA3255、并使用主/从设置来驱动两个独立的通道。

 在<=1%失真的情况下、每通道可实现约350W (RMS)功率(2欧姆)、符合数据表中列出的"PBTL"为2欧姆时的495W (峰值)功率。

但是、对于一个特定的项目、我想使用两个并联通道以更高的功率级别驱动单个共模(1 Ω)负载。

我遇到的问题是、如果我按照 BTL/PBTL 模式的建议安装输出电容分流器、并且直接并联两个 TPA3255输出、那么只要我加电、即使放大器在上电期间保持在复位状态、我就会立即在主 TPA3255上遇到故障。

我发现、如果我移除 输出电容分流器(按 SE 模式指定)、那么我就可以直接并联两个 放大器而不会出现任何问题。

可以在没有输出电容分流器的情况下运行 PBTL 模式吗? 这样做有什么缺点吗? 性能/可靠性?

是否可以  按照 BTL/PBTL 的建议、将两个放大器与适当的输出电容分流器直接并联?

时间

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim

    这是并联2安培的一个有趣用途。 我们还没有尝试过这种应用。

    如果2安培的输出无法很好地同步、并联2安培似乎具有很大的风险。 这可能会导致输出具有意外的脉冲和较大的失真。

    BTW,只是为了防止误解,你能简单地画一个关于你想如何使用和你已经尝试过的东西的草稿。

    我可以与我们的团队确认。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我们不建议采用此配置、因为它不是我们经过测试和验证的配置、并且超出了器件的正常运行范围。 我们无法提供可靠性性能信息、但建议您进行稳健测试、以确保在此类配置中使用该器件和使用后置滤波器 PBTL 的稳定性更好、因为如果您在 L-C 滤波器之前而不是之后连接输出、则会进一步加剧输出之间的任何不平衡问题。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

     1-如果使用两个 TPA3255驱动双 VC 低音炮的每个线圈、建议采用哪些设置? 双语音是否可以是3-4欧姆、以便两个 AMP 芯片不会被过于用力地驱动?

    预期的输出功率是多少? 我需要500W 左右的低音炮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruben、您好!  

    请不要再在这个帖子上发帖、因为它已经关闭了一个月了。


    1. 我们不建议采用此配置、因此我们无法提供此信息、但我想使用 PBTL 可以实现此配置
    2. 单个 TPA3255可以在10% THD + N 时为2欧姆负载提供600W 功率。

    此致、
    路易斯