This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:双电源运算放大器设计方法

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369742/opa1632-dual-supply-op-amp-design-method

器件型号:OPA1632

工具与软件:

在 TI 为所有人设计运算放大器的书第18章设计低压运算电路-在第18.7节中、对于单电源电路设计、应遵循直线方程。  
双电源运算放大器电路应该采用什么方法? 相似或不同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    同样的想法也适用于双电源配置。 对于+5V 电源和+/-2.5V 电源配置、器件的摆幅应相同。 您所指的部分中突出显示的想法在这两种情况下都适用。

    此致、

    伊格纳西奥