This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2EVM:输出短路导致了故障?

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1368185/tpa3128d2evm-shorted-output-caused-failure

器件型号:TPA3128D2EVM

工具与软件:

您好!

在 PBTL 模式下测试评估板 TPA3128D2EVM、同时 热插拔负载。   工作正常。

负载 = 100W 绕线电阻、范围为2至15 Ω。   

NEXT >>短接输出>>已删除短接条件>>已循环 SDZ 通过低电平状态>>但器件无法恢复。

Next >> Unloaded output >> Power cowed the device >> device 似乎处于连续故障状态。  已验证 PLIMIT 设置最大值、TP5 ~ 5.8Vdc。

Next >>已配置评估板跳线、从 PBTL 到 BTL 模式、用于独立测试每个输出>>无变化。

空闲15分钟后、故障条件 自行清除>>但器件仍无法正常工作(即无输出)。

接下来、在断电时、测量 每个输出对地的电路内电阻、以验证无负载器件>>每个输出~ 730k 欧姆)。

同样在断电的情况下、分别测量每个输出 FET 体二极管 OUT 至 PVCC 和 GND 至 OUT、>>全部接近0.5V。

接通电源后、验证 GVDD 处于5.5-5.7Vdc 的合适范围内。  此外、 每个自举引脚都在接近 GVDD 的位置测量。  每个输出接近 0.2Vdc。

似乎是短路输出情况破坏了器件。  

我还可以在器件上测试其他任何东西来 了解此 故障吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jarrod

    您是说发生短路会导致器件故障?

    我认为这是可能的、这取决于短路发生的时间和大小。

    我不能非常清楚你想要什么?  

    您能否向我提供有关您希望实现的目标的更多信息?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    是的、器件在使用短路输出进行测试后失败。

    我没有计时短路、只是在测试期间简单地连接了输出。

    我想知道为何应该处理并从短期状况中恢复失败、因为我的客户可能会遇到这种情况。

    我想知道是否存在有关故障的任何线索、可能是通过使用故障器件测量节点电压来实现的。

    非常感谢、

    雅罗德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jarrod

    对于已经损坏的器件、我们通常会执行以下几个步骤。

    1.芯片外观是否有灼伤或损坏?

    2.check 引脚连接、引脚之间是否仍然存在一些短路。 尤其是 pvdd、输出、gvdd、GND。

    根据哪个引脚短路或损坏区域、我们可以考虑短路期间可能发生的会导致芯片损坏的情况。

    通常、如果发生短路、芯片将触发故障、并将器件设置为高阻态模式、以保护器件免受大电流的损坏。 如果只是短接、芯片不应该损坏。

    此外、如果发生 oc、器件将不会自动恢复、需要再次复位器件才能使其正常工作。  

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    遗憾的是、芯片没有明显的烫伤、起泡、变色或明显损坏。

    检查的所有其他评估板组件 也未显示损坏。

    断电后>>我测量了  pvdd、输出、gvdd 引脚接地、并且没有短路。  所有引脚测量值> 700k 欧姆。

    通电>> PVDD =输入= 20V、AVDD = 20V、GVDD = 5.7V。  

    在 JP8开启时>>故障切换700ms 开启、700ms 关闭 >>放大器不工作

    当 JP8关闭>>故障=低电平、SDZ =高电平、MUTE (引脚12)=高电平>>放大器不工作

     20VDC 时的静态电流接近于100mA。

    感谢您抽出宝贵的时间提供建议。  

    还有其他想法要检查吗?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jarrod

    通常、接下来的分析如下:

    1.如果芯片未损坏

    该故障仍然是低电平、表示该错误仍然存在。

    可能发生 OC、OT、High DC offset。 我们可以逐个检查。

    -OC ,你可以移除电感器,用外部组件分离放大器,看看放大器是否可以正常工作。

    -OT、使用热风枪测试热性能、确保芯片在加电后是否立即发热。

    -DC 偏移,只需使用 Testor 来查看扬声器端是否存在输出直流电压。

    2.如果芯片已损坏

    您可以将当前芯片切换到另一个芯片、查看放大器是否可以正常工作。

    如果是、则芯片可能已经损坏了。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我已检查故障:

    OC -已删除负载、无变化。  在断电时、测得每个输出引脚的电阻均大于700k 欧姆、因此应怀疑外部元件是否正常。

    OT -是、测试时使用热风枪进行监测。  器件冷却、因此没有温度问题。

    直流-在右侧通道输出上为0.5V。  左声道输出:0.2V。

    是的、我需要订购新芯片(我没有新芯片、只有评估板)来测试、以验证评估板是否仍然正常。

    谢谢。

    雅罗德