This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:输出15Vp-p

Guru**** 2580785 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1367220/tas2563-output-15vp-p

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2572

工具与软件:

您好、专家!

我们从客户那里听说、他们想要使用 TAS2563输出15Vp-p、并想仔细检查以下几点:

  • 有可能吗? 如果可以、我们从哪里可以找到相应的指南?
  • 如果不可能、可以使用什么替代器件来代替 TAS2563?

此致、
优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜

    负载阻抗是多少? 请注意、阻抗较低时、电流需求增加、从而导致电压下降。 TAS2563的升压为11V。
    最近发布的 TAS2572可提供13V 的更高升压。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、

    负载为4Ω。 从数据表中、我了解在这种情况下、最大值为11V。

    此致、
    优胜