This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:"器件 B"(低音扬声器)有噪声

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365073/tas5825mevm-device-b-woofer-has-noise

器件型号:TAS5825MEVM

当我使用 TAS5825MEVM 电路板时、请选择"Stereo 2.2 W/T"

    

"device A"导入 Char Data "Speaker.ppc3"、"Device B"导入 Char Data "wonger.ppc3"、使用 TAS5825MEVM 板播放语音=>扬声器声音正常、但低音扬声器声音 有噪声

两个交换
"设备 A"导入 Char Data "wonger.ppc3"、"Device B"导入 Char Data "Speaker.ppc3"、变为=>低音扬声器声音正常、扬声器声音 有噪音。
现已确认、两个 TAS5825MEVM 板具有相同的问题。 "设备 B"无法流畅播放声音。
应如何处理这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jock

    您能否向我发送 ppc3文件、我们可以检查 ppc3设置是否有问题。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

      ppc3.zip 的文件包括 Speaker.pppc3 / wongo.pppc3 / Speaker+wongle.ppc3

      TAS5825MEVM 电路板的 PVDD 设置为5.2V。

      由于 PVDD 设为15Vdc、所以在播放语音时低音扬声器会被烧坏(测量的仪表为26Vac)

    e2e.ti.com/.../PPC3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jock

    对于我们的 EVM、这是一个可疑行为、其中使用器件 A SDout 作为器件 B 的数据输入。

    因此、如果这两个芯片都是独立的、器件 B 应直接使用 I2S 信号、而不是器件 A DSP 处理的数据。

    因此、我建议按如下方式更改器件 A。

    BTW、通常低音扬声器不应是立体声信号、如果是、则低音扬声器的设置应为(L+R)/2。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    我已尝试将器件 A 设置为"预"、将低音扬声器设置为(L+R)/2、

    但低音扬声器在播放声音时仍会有噪声。

    附件是录制文件。

       e2e.ti.com/.../_B0650493F397_.m4a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jock

    我们可以尝试以下几点:

    器件 B 的1.decreasing 音量、该噪声是否可以消失?

    可能扬声器校准方面存在一些差异、智能低音的大幅增加可能导致扬声器规格出现偏移。

    2.您可以尝试在设备 B 中禁用模型,以查看导致此问题的型号。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    1.器件 B 的音量减小、 仍会有噪声。

    2. 只要从设备 B 输出声音,就会出现此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    约2意味着即使禁用设备 A 和 B 中的所有功能、仍然会产生噪声?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    约2、禁用器件 B 中的所有功能、低音扬声器无噪声。

    我发现启用"旁路 XMax"、器件 B 不会导致噪声。

    "智能低音"设置是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jock

    我怀疑你可能需要调整下面的段落,以获得最佳效果。

    正如您在幅度图中看到的、它在低频带大幅增加、当触发 Xmax 的某种限制时、将发生攻击/抑制。

    未获批准的参数会造成一些不良影响。

    塔克

    杰西