This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:不为 EEPROM 提供 CK 计时

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365672/pcm2704c-not-clocking-ck-for-the-eeprom

器件型号:PCM2704C

我使用 PCM2704C 使用已经可用的总线供电接口。 现在我想使用 EEPROM 来修改产品字符串。 PSEL 和主机引脚连接到 VDD。 EEPROM 读取完成后、可以连接 D+上拉电阻。 DT 至 SDA 具有上拉电阻。 因此、我确信我已经完成了所有必须完成的工作。 此外、一所大学对照原理图检查了您的请求。 我的问题是 PCM2704C 无法在 CK 上启动计时以读取 EEPROM。 我还能检查什么? 时钟没有出现有什么原因吗?

为什么位于数据表 SBFS036B PCM2704C…中 在图35中、EEPROM 连接了 CK 至 SCL、DT 至 SDA、但在图36中、交叉了连接。 这意味着 DT 通过上拉电阻器连接到 SCL、CK 连接到 SDA。 这应该是错误的。 在图2中的 SLEU114 PCM270xEVM-U 中、它也会交叉、但现在在 CK 至 SDA 连接上使用上拉电阻。 这不是我50年以来所知道的质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harald、您好!

    我没有现成的 EVM 来测试这一点、但我可以快速发货。 我还可以使用它来查看 EVM 上不正确的原理图。 很抱歉他们似乎是错的。 感谢您提出这个问题。

    至于 CK 输出、您能否与我分享原理图? 您还看到 CK 被拉高了吗、还是全部都是低电平?

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    抱歉、我们有时钟。 我在 PCM2704C 和我的 μ µC 之间运行一个电平转换器。 电平转换器被错误地禁用了、而我测量的是完全没有时钟的 µC Ω 端。 但我已经找出了 PCM2704C 上的几个其他问题。 在我的 μ µC 未启动的情况下、PCM2704C 会在上电后开始关于500µs 的计时。 我解决了这个问题。 接下来、我们有一个动态产品字符串、但如果下一个传输字节准备得不够快、PCM2704C 不接受时钟延展。 我已经通过独占运行 μ I²C 而不执行任何其他操作 以及在读取字节之前准备该字节来解决此问题。 因此、您可以关闭此案例、但数据表中提供的此类信息对其他案例很有帮助。 谢谢你。